This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM4379:IEEE1588v2硬件时间戳

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3358

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/649243/am4379-ieee1588v2-hardware-time-stamp

器件型号:AM4379
主题中讨论的其他器件:AM3358

您好!
我的客户询问我是否有任何 AM43xx 支持 IEEE1588v2硬件时间戳。
请给出建议。

重点不仅仅是"IEEE1588v2"。 他们强调"硬件时间戳"。

我找到了以下句子、但我不确定它是否意味着硬件时间戳。


AM437x TRM: www.ti.com/.../spruhl7g.pdf
在第2270页中、"此外、硬件(HWx_TS_PUSH)和软件(TS_PUSH)均可用于通过事件 FIFO 读取当前时间戳值"

AM335x TRM: www.ti.com/.../spruh73p.pdf
在第2061页中、"此外、硬件(HWx_TS_PUSH)和软件(TS_PUSH)均可用于通过事件 FIFO 读取当前时间戳值"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    以太网专家已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    南布-圣

    是的、此器件支持通过 CPTS 模块进行硬件时间戳。 请参阅 TRM 的第15.3.7节。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    DK、
    感谢你的答复。 我还能再问一些吗?




    很抱歉,我能否再次确认 AM43xx 支持 IEEE1588v2硬件时间戳?
    请原谅这个问题。 这一点对我们至关重要。



    我的客户询问了关于 AM3358的同样问题。 AM3358是否还支持 IEEE1588v2硬件时间戳?
    此问题来自 AM335x TRM 中的同一句话。



    AM335x TRM: www.ti.com/.../spruh73p.pdf
    在第2061页中、"此外、硬件(HWx_TS_PUSH)和软件(TS_PUSH)均可用于通过事件 FIFO 读取当前时间戳值"
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Q1:是的、AM437x 硬件支持 IEEE1588v2。 这包括对附件 D、E 和 F 的支持

    Q2:是的、AM335x 硬件支持 IEEE1588v2。 这包括对附件 D 和 F 的支持。不支持附件 E。

    AM335x 和 AM437x IEEE1588时间戳功能均基于硬件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    DK、
    非常感谢!