This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TDA3XEVM:裁剪输出图像的用例

Guru**** 2604225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/650229/rtos-tda3xevm-use-cases-for-cropping-the-output-image

器件型号:TDA3XEVM

工具/软件:TI-RTOS

大家好,

在 TDA3x 中是否有裁剪和显示输出图像的用例。 我的方案是裁剪实际输出并展示剩余显示、而不更改纵横比。

感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Surendar、

    我已将您的问题转交给 VisionSDK 专家。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    显示屏本身不支持裁剪、但您可以偏移缓冲区以将图像裁剪到显示屏。

    另一个可以裁剪图像的模块是 ISP。 ISP 支持图像裁剪。

    我认为即使是 VIP 也支持输入图像的裁剪。

    Rgds、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    VIP 支持是否有任何用例
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、VIP 裁剪用于几乎所有用例、也用于裁剪消隐数据。  

    Rgds、

    Brijesh