This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM3354:X11问题

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/639012/linux-am3354-x11-issue

器件型号:AM3354

工具/软件:Linux

您好!

我正在使用最新的 TI SDK Linux 4.9、并在我的 sdcard 中安装了这些文件。 当我运行我的 x11时、它会给出以下错误。

--------------------------------------------------

root@arm:# startx &

X.org X Server 1.18.4

推出日期:2016-07-19
X 协议版本11、版本0
构建操作系统:Linux 4.4.4.0-97-generic armv7l Ubuntu
当前操作系统:Linux ARM 4.9.41-ge3a80a1c5c #9挤占 Sun 11月12日00:41:35 IST 2017 armv7l
内核命令行:console=ttyO0、115200n8 root=/dev/mmcblk1p2 rw rootfstype=ext3 rootwait ip=none
构建日期:2017年10月13日01:59:44 PM
xorg-server 2:1.18.4-0ubuntu0.7 (有关技术支持,请访问 http://www.ubuntu.com/support)
当前版本的 PIXMAN:0.33.6
在报告问题之前、请查看 http://wiki.x.org
以确保您具有最新版本。
标记:(-)探测,(**)来自配置文件,(=)默认设置,
(++)来自命令行、(!!) 通知(II)信息、
(WW)警告、(EE)错误、(NI)未实现、(??) 未知。
(=)日志文件:"/var/log/Xorg.1.log "、时间:2017年11月11日21:44:57 SAT
(=)使用配置文件:“/etc/X11/xorg.conf”
(=)使用系统配置目录"/usr/share/X11/xorg.conf.d
GBM:无法打开任何驱动程序(搜索路径/usr/lib/arm-linux-gnueabihf/dri:${origin}/DRI:/usr/lib/dri)
GBM:上次 dlopen 错误:/usr/lib/dri/tilcdc_dri.so:无法打开共享目标文件:没有此类文件或目录
无法加载驱动程序:tilcdc
需要 EGL_Mesa DRM_image。
xf86:找到设备1

------------------------------------------------------------------

 我的根文件系统中没有相关的 tilcdc_dri.so。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    软件团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Biser、

    感谢您的回答。

    查找随附的 dmesg 日志以供您参考。

    谢谢

    e2e.ti.com/.../dmesg_2D00_linux_2D00_4.9.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anil、您好!

    您没有将配置文件传递到 Xorg 服务器。 请使用以下命令:
    startx -config /usr/local/XSGX/etc/xorg.conf &

    此致、
    Kemal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kemal、

    感谢您的回答。 已从终端执行相同的命令、并出现以下错误。

    root@arm:/home/ubuntu uname -a
    Linux arm 4.9.41-ge3a80a1c5c #17挤占监视器11月13日14:48:38 IST 2017 armv7l armv7l armv7l armv7l GNU/Linux

    root@arm:/home/ubuntu lsb_release -a
    没有可用的 LSB 模块。
    分销商 ID:Ubuntu
    说明:Ubuntu 16.04.3 LTS
    发布日期:16.04
    代号:Xenial
    root@arm:/home/ubuntu
    --------------------------------------
    root@arm:/home/ubuntu startx -config /usr/local/XSGX/etc/xorg.conf &
    [1] 1117
    root@arm:/home/ubuntu

    X.org X Server 1.18.4
    推出日期:2016-07-19
    X 协议版本11、版本0
    构建操作系统:Linux 4.4.4.0-97-generic armv7l Ubuntu
    当前操作系统:Linux ARM 4.9.41-ge3a80a1c5c #17挤占监视器11月13日14:48:38 IST 2017 armv7l
    内核命令行:console=ttyO0、115200n8 root=/dev/mmcblk1p2 rw rootfstype=ext3 rootwait ip=none
    构建日期:2017年10月13日01:59:44 PM
    xorg-server 2:1.18.4-0ubuntu0.7 (有关技术支持,请访问 http://www.ubuntu.com/support)
    当前版本的 PIXMAN:0.33.6
    在报告问题之前、请查看 http://wiki.x.org
    以确保您具有最新版本。
    标记:(-)探测,(**)来自配置文件,(=)默认设置,
    (++)来自命令行、(!!) 通知(II)信息、
    (WW)警告、(EE)错误、(NI)未实现、(??) 未知。
    (=)日志文件:"/var/log/Xorg.1.log "、时间:2017年11月11日22:06:40
    (=)使用配置文件:“/etc/X11/xorg.conf”
    (=)使用系统配置目录"/usr/share/X11/xorg.conf.d
    GBM:无法打开任何驱动程序(搜索路径/usr/lib/arm-linux-gnueabihf/dri:${origin}/DRI:/usr/lib/dri)
    GBM:上次 dlopen 错误:/usr/lib/dri/tilcdc_dri.so:无法打开共享目标文件:没有此类文件或目录
    无法加载驱动程序:tilcdc
    需要 EGL_Mesa DRM_image。
    xf86:找到设备1
    /usr/bin/xterm:命令行选项"-config"错误

    用法:/usr/bin/xterm [-/+132][-C][-Sccn][-T 字符串][-/+ah][-/+ai]
    [-/+aw][-b 数字][-/+bc][-BCF 毫秒][-BCN 毫秒]
    [-BD 颜色][-/+BDC][-bg 颜色][-bw 数值][-/+CB][-cc 分类范围]
    [-/+CJK_width][-class string][-/+cm][-/+CN][-CR color][-/+cu][-/+dc]
    [-display displayname][-e command args...] [-fa 模式][-fb 字体名称]
    [-/+fb][-/+fbx][-FD 模式][-FG 颜色][-fi fontname][-fn fontname]
    [-fs 大小][-/+fullscreen][-FW fontname][-fwb fontname][-FX fontname]
    [%geom][#geom][-geometry geom][-help][-/+hm][-/+hold][-标志性]
    [-/+ie][-/+im][-into WindowID][-/+ITC ][-/+j][-/+K8][-ktkeyboardtype]
    [-/+l][-/+LC][-LCC 路径][-leftbar][-LF 文件名][-/+ls][-/+ls]最大化]
    [-/+MB][-/+mesg][-/+mk 宽][-ms 颜色][-n 字符串]
    [-name string][-NB number][-//+nul][-/+PC][-/+出生 地点][-report-colors]
    [-report-fonts][-/+RV][-/+RVC][-/+RW][-/+s][-/+s][-/+samename]
    [-/+sb][-selbg color][-selg color][-/+SF][-sh number][-/+si][-/+SK]
    [-SL 编号][-/+sm][-/+sp][-/+t][-ti termid][-title 字符串]
    [-TM 字符串][-TN 名称][-/+u8][-/+uC][-/+ullC][-/+ulIT][-/+ut][-/+vB]
    [-version][-/+wc][-/+wf][-xRM 资源字符串][-ziconbeep percent ]

    键入/usr/bin/xterm -help 获取完整说明。

    xinit:与 X 服务器的连接丢失

    等待 X 服务器关闭(II)服务器成功终止(0)。 正在关闭日志文件。
    --------------------------------------
    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否可以附加 startx 脚本? 找到它依赖哪个 startx 命令并附加它。 我将在我的结尾处尝试它
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kemal、

    我再次运行下面的命令并遇到相同的问题。

    查找附加的所有引导日志、startx 脚本和配置文件。

    root@arm:/home/ubuntu ls -al /usr/local/XSGX/etc/xorg.conf

    Ls:无法访问'/usr/local/XSGX/etc/xorg.conf:无此类文件或目录

    ----------------------------------------

    root@arm:/home/ubuntu startx -config /etc/X11/xorg.conf &

    [1] 1237

    root@arm:/home/ubuntu

    e2e.ti.com/.../5618.booting_2D00_log.txt

    e2e.ti.com/.../startx.txt

    e2e.ti.com/.../xorg_2D00_config_2D00_files.txt

    X.org X Server 1.18.4

    推出日期:2016-07-19

    X 协议版本11、版本0

    构建操作系统:Linux 4.4.4.0-97-generic armv7l Ubuntu

    当前操作系统:Linux ARM 4.9.41-ge3a80a1c5c #17挤占监视器11月13日14:48:38 IST 2017 armv7l

    内核命令行:console=ttyO0、115200n8 root=/dev/mmcblk1p2 rw rootfstype=ext3 rootwait ip=none

    构建日期:2017年10月13日 01:59:44 PM

    xorg-server 2:1.18.4-0ubuntu0.7 (有关技术支持,请参见  )

    当前版本的 PIXMAN:0.33.6

        在报告问题之前、请检查

        以确保您具有最新版本。

    标记:(-)探测,(**)来自配置文件,(=)默认设置,

        (++)来自命令行、(!!) 通知(II)信息、

        (WW)警告、(EE)错误、(NI)未实现、(??) 未知。

    (=)日志文件:"/var/log/Xorg.1.log "、时间:2017年11月13日星期一19:00:19

    (=)使用配置文件:“/etc/X11/xorg.conf”

    (=)使用系统配置目录"/usr/share/X11/xorg.conf.d

    [196.431504] tilcdc 4830e000.lcdc:tilcdc_CRTC_IRQ (0x00000020):FIFO 下溢

    [196.442203] tilcdc 4830e000.lcdc:tilcdc_CRC_IRQ (0x00000004):SYNC Lost

    [196.443665] tilcdc 4830e000.lcdc:tilcdc_CRC_IRQ (0x00000004):SYNC 丢失

    /usr/bin/xterm:命令行选项"-config"错误

    用法: /usr/bin/xterm [-/+132][-C][-Sccn][-T 字符串][-/+ah][-/+ai]

      [-/+aw][-b 数字][-/+bc][-BCF 毫秒][-BCN 毫秒]

      [-BD 颜色][-/+BDC][-bg 颜色][-bw 数值][-/+CB][-cc 分类范围]

      [-/+CJK_width][-class string][-/+cm][-/+CN][-CR color][-/+cu][-/+dc]

      [-display displayname][-e command args...] [-fa 模式][-fb 字体名称]

      [-/+fb][-/+fbx][-FD 模式][-FG 颜色][-fi fontname][-fn fontname]

      [-fs 大小][-/+fullscreen][-FW fontname][-fwb fontname][-FX fontname]

      [%geom][#geom][-geometry geom][-help][-/+hm][-/+hold][-标志性]

      [-/+ie][-/+im][-into WindowID][-/+ITC ][-/+j][-/+K8][-ktkeyboardtype]

      [-/+l][-/+LC][-LCC 路径][-leftbar][-LF 文件名][-/+ls][-/+ls]最大化]

      [-/+MB][-/+mesg][-/+mk 宽][-ms 颜色][-n 字符串]

      [-name string][-NB number][-//+nul][-/+PC][-/+出生 地点][-report-colors]

      [-report-fonts][-/+RV][-/+RVC][-/+RW][-/+s][-/+s][-/+samename]

      [-/+sb][-selbg color][-selg color][-/+SF][-sh number][-/+si][-/+SK]

      [-SL 编号][-/+sm][-/+sp][-/+t][-ti termid][-title 字符串]

      [-TM 字符串][-TN 名称][-/+u8][-/+uC][-/+ullC][-/+ulIT][-/+ut][-/+vB]

      [-version][-/+wc][-/+wf][-xRM 资源字符串][-ziconbeep percent ]

    键入/usr/bin/xterm -help 获取完整说明。

    xinit:与 X 服务器的连接丢失

    等待 X 服务器关闭(II)服务器成功终止(0)。 正在关闭日志文件。

    ----------------------------------------------------

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您必须构建并安装 ti-xsgx-ddk-umti-xsgx-ddk-km 及其该板的依赖关系。 请在 链接中找到构建过程。