This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/processor-SDK-AM335X:无法启动 GPU 驱动程序

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3354

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/650686/linux-processor-sdk-am335x-unable-to-start-gpu-driver

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM335X
主题中讨论的其他器件:AM3354

工具/软件:Linux

您好!

我们正在自定义 AM3354板上测试最新的 SDK "Processor SDK Linux 04.01.00.06"、发现无法通过"/etc/init.d/rc.pvr "启动 GPU 驱动器。 它将显示以下错误消息:

root@AM335x-EVM:~#/etc/init.d/rc.pvr start
PVR:(错误):OpenServices:PVRDRMOpenRender 失败[0、]
PVR:(错误):PVRSRVInitSrvConnect:PVRSRVConnect 失败[0、]
PVR:(错误):SrvInit:PVRSRVInitSrvConnect 失败(4)[0、]

("ti-SGX-SDK-KM"由 Yocto 构建。 我们尝试手动重建"ti-SGX-SDK-KM"、但仍然无法正常工作。)

另一方面、我们使用相同的步骤来构建 SDK"Processor SDK Linux 03.03.00.04"、没有这样的问题。

请帮您检查一下。 谢谢。

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    软件团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我们的 FAE 已经帮助我们解决了这个问题。 谢谢。

    Brian