This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 正在寻找运行 Linux 4.1+并内置 PCIe 主机控制器的低功耗基于 ARM 的 SoC

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320DM8127, AM5728, AM5706

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/647734/looking-for-low-power-arm-based-soc-that-runs-linux-4-1-and-has-a-pcie-host-controller-built-in

主题中讨论的其他器件:TMS320DM8127DM385DM388AM5728AM5706

我正在寻找一款基于 ARM 的低成本 CPU、该 CPU 运行 Linux 4.1+并内置 PCIe 主机控制器。
它可以是 OMAP 或 Sitara -我对此漠不关心。

谢谢、

-Anuj Goyal
anuj.goyal@intel.com

PS:如果知识渊博的 TI 销售代表或客户经理能够与我联系、那将是一件很棒的事情。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anuj:

    您可以查看达芬奇视频处理器 TMS320DM8127、DM385和 DM388。 它们附带 Linux 内核4.4支持、还具有 PCIe。 请参阅以下 e2e 主题:

    e2e.ti.com/.../584327

    在 Sitara 器件中、我发现只有 AM57x 系列(即 AM5728)符合您的要求。

    此致、
    帕维尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Pavel 是对的...您也可以查看 AM5706、这是 AM57x 系列的入门级器件。
    我将此帖子传递给销售团队。
    非常感谢您考虑使用 TI 器件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我还没有联系 TI 代表。 请注意、我正在与可能希望使用与 Intel Wifi 配对的 TI 芯片设计解决方案的第三方合作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抱歉...我正在升级至现场管理团队...