This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6746:使用附加文件时确认附加延迟设置

Guru**** 2601915 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/650295/tms320c6746-confirm-the-additive-latency-setting-when-use-the-attached-file

器件型号:TMS320C6746

尊敬的 TI 专家:

请允许我确认以下问题。

[问题]
您是否会告诉我 、当客户使用以下文件时、C6742将设置 DDR2的附加延迟值?

 e2e.ti.com/.../mDDR_5F00_DDR2_5F00_Memory_5F00_Controller_5F00_Register_5F00_Rev4.pdf

请您告诉我"表13-2中的"OP 代码"的方法。 DDR2/mDDR SDRAM 命令的真值表"?
根据 TRM、C674x 剂量似乎不支持更改该值。 客户可以更改吗?
>DDR_A[5:3] 0 5:3附加延迟0个附加延迟周期

此致。
Kaka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kaka、

    [引述]根据 TRM、C674x 剂量似乎不支持更改该值。 客户可以更改吗? [/报价]
    无客户无法更改操作码。

    [报价]您是否会告诉我、当客户使用以下文件时、C6742为 DDR2的附加延迟设置了什么值?

    它来自哪里? 请分享您用于生成此文件的用户指南/工具、以便我可以看到支持哪些文件、不支持哪些文件。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yordan、您好!

    感谢您的回答。
    我可以理解、除了显示"DDRDRIVE[0]"等寄存器名称外、运算代码不能改变。

    对于我上一篇文章中随附的文件、客户使用了以下电子表格。
    processors.wiki.ti.com/.../C674x

    此致。
    Kaka
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kaka、

    DDR2存储器控制器始终将附加延迟设置为零。

    此致、
    Sahin