This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TMDSLCDK138:C6000上的 OpenCV 支持

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: OMAP-L138, AM5718

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/650274/linux-tmdslcdk138-opencv-support-on-c6000

器件型号:TMDSLCDK138
主题中讨论的其他器件:OMAPL138OMAP-L138AM5718

工具/软件:Linux

您好!

我正在寻找 OMAPL138板上的 OpenCV 支持。 这适用于实时视频分析产品。

是否有人可以告诉我、为了使用适用于 OpenCV 的 OMAP 上的 c6xxx DSP、我需要做些什么? 例如、我从何处获取文件系统? 如何在 DSP 上刷写 OpenCV 库? 或者我是否应该这么做? 如何从 Linux 程序访问这些 DSP API? 我能否编写一个简单的 OpenCV 程序并假设它正在 DSP 之外运行?

我们非常感谢您的任何帮助。

谢谢、此致、

Soumya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已通知团队。 他们将直接在此处发布反馈。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Soumya、

    ProcSDK 中的 OpenCV 仅支持 KS2和 AM3/4/5器件。 不支持 OMAP-L138。

    雷克斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rex:

    感谢您的回答。 AM5178呢? 它支持哪些 OpenCV API? OpenCV 是否在 c6xxx DSP 上运行? 如果是、如何从 ARM Cortex15内核访问这些 API? 我希望能够将 OmniVision 摄像头连接到 AM571x 工业开发套件(IDK)开发板。 您能否告诉我是否有 MIPI 或并行接口可用于实现此目的?

    谢谢、此致、

    Soumya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Soumya、

    您应该在 Linux Proc SDK 软件开发人员指南 processors.wiki.ti.com/.../Processor_SDK_Linux_Software_Developer’s_Guide 中基础组件部分下的 OpenCV wiki 页面中查看

    我将邀请一位多媒体/图形专家回答您有关 OmniVision /MIPI 问题的问题。

    雷克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、AM5718 IDK 板上提供了并行接口来连接摄像头传感器板。