主题中讨论的其他器件: TMS320C5517
客户正在考虑将 TMS320C5515替换为 TMS320C5517、现在正在调查各个器件之间的差异。
以相同的速度运行 TMS320C5517时、是否具有更高的功耗?
与具有 MMC 的 TMS320C5515相比、它声明 TMS320C5517具有 eMMC。
MMC 与 eMMC 之间的区别是否在于 eMMC 是可引导的? MMC 和 eMMC 之间是否存在任何其他差异?
BR
Anders
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
客户正在考虑将 TMS320C5515替换为 TMS320C5517、现在正在调查各个器件之间的差异。
以相同的速度运行 TMS320C5517时、是否具有更高的功耗?
与具有 MMC 的 TMS320C5515相比、它声明 TMS320C5517具有 eMMC。
MMC 与 eMMC 之间的区别是否在于 eMMC 是可引导的? MMC 和 eMMC 之间是否存在任何其他差异?
BR
Anders
Anders、您好!
关于 eMMC/MMC、C5517和 C5515之间的主要区别在于 ROM 引导加载程序。
C5517引导加载程序支持从 eMMC 从 partition0 (引导分区)和 partition1 (常规分区)引导 ROM。 C5515引导加载程序不支持从 eMMC 分区0引导 ROM。 C5515引导加载程序支持从常规 MMC 引导 ROM。 我们 确实通过适配器在 SD/MMC0插槽上测试了 eMMC ROM 引导(仅从分区1)。 它确实工作正常、但我们仅测试了几种 eMMC 类型、因此我们无法声称我们支持 eMMC ROM 引导
C5517 上通过 C5515引导 eMMC/MMC ROM 的另一个区别是 C5517可以从 SD/MMC0或 SD/MMC1引导、而 C5515只能从 SD/MMC0引导。
当然、eMMC 或 MMC 的物理接口是相同的(1个 CMD、1个 CLK 和4个数据)。 如果您不打算使用 eMMC/MMC ROM 引导、 则 C5517和 C5515中的 SD/MMC 模块是相同的。
此致、
Ming