This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6672:CAN SRIO 与修订版2.2兼容 IC 通信

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/641080/tms320c6672-can-srio-communicate-with-rev-2-2-compliant-ic

器件型号:TMS320C6672

您好!

C6672支持兼容 SRIO 的修订版2.1、但它能否与兼容修订版2.2的外部开关和中继器 IC 通信?

此致、
H.U

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    据我所知、RapidIO 规范向后兼容、这意味着您应该能够按照描述进行通信。 让我确认这一点。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yordan、您好!

    感谢你的答复。
    我正在等待您的确认。

    此致、
    H.U

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您应该能够在两个设备之间进行通信:
    RapidIO 规范版本2.2
    -物理层、传输层和逻辑层分离(模块化架构)
    - IDLE2序列-长控制符号
    -1.25、2.5、3.125、5.0和6.25Gbaud 通道速率、具有1x、2x 和4x 链路宽度
    RapidIO 规范版本1.3/2.1
    -物理层、传输层和逻辑层分离(模块化架构)
    - IDLE1序列-短控制符号
    -1.25、2.5、3.125和5.0Gbaud 通道速率、具有1x 和4x 链路宽度

    您将仅丢失6.25 Gbaut 速率和2倍链路宽度。 另请参阅以下文章:
    e2e.ti.com/.../332001

    此致、
    Yordan