This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3358:Elm 模块

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/641332/am3358-elm-module

器件型号:AM3358

您好!

我正在处理一个项目、该项目使用 BCH4 进行错误校正。 当我通过向 NAND 闪存注入错误来测试 BCH4的功能时(尝试通过维护相同的 ECC 在数据中引入1/2/3/4错误。 Elm 模块应报告发生位翻转的错误位置)。

但 ELM 调制器 报告不可纠正的错误,即使引入的错误数小于4位。 根据数据表、ELM 仅在超过4位发生翻转时报告不可纠正的错误。  

有关此问题的任何帮助均已获得批准

GPMC_ECC_CONFIG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您使用的是什么软件? 哪个版本?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    VxWorks 7.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抱歉、这是第三方软件、TI 不支持。 我只能建议您联系软件供应商以获得有关此方面的支持。