This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM3358:时间和日期更新

Guru**** 2604225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/647553/linux-am3358-time-and-date-update

器件型号:AM3358

工具/软件:Linux

您好!

我正在使用 Beagle Bone Black 并从 SD 卡引导。 我在 SD 卡上安装了 Linux 内核(v4.9.28)。 我希望获取更新的实时日期和时间、即使是在循环通电时也是如此。

当我使用 Linux 命令设置日期和时间时、重新引导后不会更新。 因此、我想使用 NTP 来实现它。 但我无法在 Beagle Bone Black SD 卡中安装 NTP。

我尝试了以下方法:

# opkg 安装 NTP

我收到以下错误:

收集的错误:

* opkg_prepare_url_for_install:找不到任何符合'ntp'的内容

因此、我尝试使用以下命令更新 opkg:

# opkg 更新

这是不成功的。 我在 TI 论坛中发现、由于没有提供封装源、因此无法更新 opkg。

 

在 Beagle Bone Black 中是否有其他更新日期和时间的方法?

提前感谢。

Manimekala Rajendran