This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM3352:将 McSPI 时钟设置为10MHz

Guru**** 2604225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/650716/linux-am3352-set-mcspi-clock-to-10mhz

器件型号:AM3352

工具/软件:Linux

尊敬的团队:

 

我的客户发现在 OMAP2_mcspi_setup_transfer()中,只要他们通过 SPI 发送数据,就会出现延迟,并且希望将该 SPI 时钟固定为10MHz。 请告诉我、他们如何将 SPI 时钟设置为10MHz?

他们在 DTS 文件中找到了 SPI-max-frequency、在 DTS 文件中只能将'SPI-max-frequency '设置为10MHz 吗? 或其他方法?

软件为 Linux PSDK v.4.01。

  

谢谢、此致、

SI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    软件团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    [引用]他们在 DTS 文件中找到了 SPI-max-frequency、并且只能在 DTS 文件中将'SPI-max-frequency '设置为10MHz 吗? 或其他方法?

    是的、这足以设置 SPI 时钟频率。 只需添加 SPI-max-frequency =<10000000>即可将 clk 设置为10MHz。

    此致、
    Yordan