代表字段重新过帐、因为上一个线程现在已锁定、没有任何响应
您好!
AM5716 具有 L3/L4互连 NOC、这是一种命令和确认以及响应和确认的架构、因此可以在命令和响应之间实现非阻塞访问。 我想知道如何对我们的软件进行编程、使其成为 NOC 的非阻塞访问。 因为外设的访问时间对于我们的应用至关重要。
例如、我的理想情况是具有一个序列、在这个序列中、只连续向每个外设发出命令而无需等待响应、并且读取或写入等处理在收到响应后立即开始。 为了实现这一点、我应该如何对软件进行编程? 此外、我如何知道收到了响应?
我在 TRM (SPRUHZ7E)的 P.3021上看到了注释、并在 Arteris 和 Sonics 网站上搜索了相关信息、但似乎只有在器件上实现 NOC 的信息。 我希望该文档像编程方法一样。
总之、您能否告诉我是否有某种特定的编程方法可以很好地使用 NOC 架构? 我是否需要了解特定的编程方法? 如果可能、我会征求器件架构专家的意见。
此致、
Kazu