请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:AM4379工具/软件:TI-RTOS
现在、我在 AM4379中构建 EtherCAT 项目。
主设备:PC-Twincat3.
从设备:AM4379
但是、如何在 AM4379中运行直流模式?
在 直流模式下、SYNC0循环为什么正常收发器的主数据为1ms、如果100us 可以检测到波形、但数据收发器不正常?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好,Sun
仅供参考、您使用的是 PRU-ICSS EtherCAT 的哪个版本? 您是否正在运行全功能应用程序?
本节介绍了适用于 AM335x 的说明、该说明也适用于 AM437x http://wiki.tiprocessors.com/index.php/Running_AM335x_EtherCAT_Application_in_DC_Mode
尽管您可能熟悉这些文档、但为了完整起见、请允许我包含此参考。 Beckhoff 在 EtherCAT 技术(第 I 节)和 EtherCAT 寄存器(第 II 节)中对 www.beckhoff.com/english.asp 中的直流模式和直流寄存器进行了详细说明
1ms synct0是一个被选择的任意值。 您希望使用什么值?
David