This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5708:视频 DPLL SSC 支持

Guru**** 2796425 points

Other Parts Discussed in Thread: AM5708

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/650394/am5708-video-dpll-ssc-support

器件型号:AM5708
主题中讨论的其他器件: TDA2

大家好、我的客户正在进行 AM5708设计、已经进行了一些 EMC 测量、并且显示接口的一些辐射发射水平很高。
他查看了 DPLL_VIDEO 寄存器、并在表11-48 PLL_SSC_CONFIGURATION1中找到对 SSC 功能的引用、并注意不支持 SSC 功能。

他的问题:
1) 1)未来是否会支持此功能?
2) 2)该功能是否可用、但未经过测试/支持?
3) 3)客户可以使用此功能吗?

提前感谢、

此致、Patrick

PS:为什么文档中不支持此功能部件? (在 e2e 上、我 在 TDA2和 DRA72X 器件中找到了对此功能的其他引用、但也不支持。 非常混乱)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Patrick:

    SSC 功能可用、但未经测试、因此未经 TI 验证。 有关更多信息、请参阅以下 e2e 线程:

    e2e.ti.com/.../565566
    e2e.ti.com/.../1964650
    e2e.ti.com/.../604515

    e2e.ti.com/.../633615

    此致、
    帕维尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1)将来是否支持此功能?

    我无法确认。 您应该检查 AM57x 文档中有关 SSC 状态的任何新版本。

    [quote user="Patrick Verkennies">2)该功能是否可用,但是否经过测试/支持?

    是的

    [报价用户="Patrick Verkennies]3)客户是否可以使用此功能?

    客户可以使用它、但会自行承担风险。 客户应在其定制板上全面测试和验证该功能。 TI 不建议使用该功能、如果可能、您应避免使用该功能。

    此致、
    帕维尔