器件型号:TMDXLCDK6748
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我正在运行 Donald Reay 书中的示例程序"使用 OMAP-L138 实验板的数字信号处理和应用"。特别是使用 CCSv7和 XDS100v2 JTAG 仿真器的 LCDKC6748上的 L138_LOOP_intr.c。 程序运行正常(输入采样->输出采样)、但一旦我在调试部分"暂停"程序并尝试恢复、程序似乎不再继续运行。 似乎卡在 while 循环中、但 ISR 从未运行。 修复此问题的唯一方法是单击"重新开始"并再次运行。 这是一个问题、因为我想随着时间的推移查看一些局部变量。 我不想继续重新启动。
我也尝试过使用断点、但情况也是如此。 在程序中断并点击"rehy"后、似乎停止从输入端抓取样本。 我还尝试运行了轮询示例、它也遇到了同样的问题。 在这种情况下、它似乎一直处于打开状态
if (轮询) while (!CHKBIT (MCASP->SRCTL13、XRDY);
输出样本函数中的值。
我有什么问题吗?