This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM3354:NTFS 只读问题

Guru**** 2803495 points

Other Parts Discussed in Thread: AM3354, AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/649270/linux-am3354-ntfs-read-only-issue

器件型号:AM3354
主题中讨论的其他器件: AM5728

工具/软件:Linux

您好!

我想问您一个问题、SDK 版本是:SDK_RT_3.3 AM3354、使用窗口10 SD 卡格式 NTFS、I AM3354将数据复制到 SD、提示只读文件系统、使用 ls -l 视图、SD 卡中的所有文件都变为只读。 如何解决此问题。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    软件团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    要使用 Windows 创建 SD 卡、请按照以下维基网页操作:

    processors.wiki.ti.com/.../Processor_SDK_Linux_Creating_a_SD_Card_with_Windows

    此致、
    帕维尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Pavel、
    在 Linux 上的 SD 卡操作中、SD 卡文件系统是 NTFS、我发现 SD 卡上的所有文件都是只读的。 而不是在窗口中操作 NTFS SD 卡

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    user5004730、

    您有多少个 SD 卡分区(2、3)? 每个分区使用哪种 fs? 哪个分区完全是只读的?

    请注意,SD 卡引导分区应为 VFAT/FAT32 (非 NTFS),rootfs 分区应为 ext3/ext4。

    此致、
    帕维尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好报价、

    软件模型 SDK_RT_3.3 am5728、使用 eMMC 引导板、SD 卡作为存储卡。 分区。

       我在/proc/filesystem 文件中看到可以支持 NTFS FS,SD 存储卡变为只读。

    Host# cat /proc/filesystem

    nodev sysfs
    nodev rootfs
    nodev ramfs
    nodev bdev
    开发过程
    nodev cpuset
    nodev cgroup
    nodev cgroup2
    nodev tmpfs
    nodev devtmpfs
    nodev configfs
    nodev debugfs
    nodev sockfs
    nodev pipefs
    nodev rpc_pipefs
    开发设备
    扩展3.
    扩展2.
    扩展4.
    sashfs
    VFAT
    MSDOS
    nodev nfs
    nodev nfs4.
    NTFS
    nodev 自动设置
    nodev mqueue
    开发子项

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    用户、

    不、我认为将引导 Linux 的 SD 卡不支持 NTFS。 您应该使用 FAT 和 EXT3/4。

    此致、
    帕维尔