工具/软件:Linux
您好!
我们使用的 AM5728 IDK 板具有与 FPGA 的 PCIe 电缆连接。 我们有 适用于该 FPGA 的 PCIe 驱动程序、当加载该驱动程序并尝试在 FPGA 上的3个条中的第三个条中进行映射时 、我们会收到以下错误消息:
[79.406359] OMAP_L3_NOC 44000000.OCP:L3应用程序错误:目标5 mod:1 (不可清除)
稍后我会得到
[79.492537] OMAP-L3_NOC 44000000.OCP:L3调试错误:目标5 mod:1 (不可清除)
第3条非常大- 128 MB,而第1条为16K,第2条为4 MB。
在 TI Sitara 处理器论坛上出现了一个非常类似的问题(即 https://e2e.ti.com/support/arm/sitara_arm/f/791/t/529810)、但 我们看不到任何解决方案。
内核来自最新的 Processor SDK、版本为4.9.41。 设备树未从原始设备修改。
您能告诉我们问题是什么吗?
谢谢、
-Gunter