This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSLCDK6748:LCD 端口连接器

Guru**** 2792165 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/650460/tmdslcdk6748-lcd-port-connector

器件型号:TMDSLCDK6748

您好!

  我计划使用 UPP 通道连接到 ADC。 电路板上的 LCD 和摄像头端口连接器不太容易找到所需的电缆、连接器和 DIP 转换器。  

TI 是否提供任何现成的和组装好的产品? 我是否应该组装多达8个(8个)的器件才能使用我的 LCD 端口 P1和 P2?

此致

拉巴  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    [报价] TI 是否提供现成的和组装好的产品?[/报价]

    您是指 LCD 和摄像头端口连接器吗? 如果是、则 TI 不会提供此类产品。

    此致、
    Yordan