This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TMS320C6678:TMS320C6678

Guru**** 2792705 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/650457/rtos-tms320c6678-tms320c6678

器件型号:TMS320C6678

工具/软件:TI-RTOS

我正在尝试升级我的项目以使用更新的 TI 产品。


迁移到以下配置会导致编译工具报告以下错误>>

“Invalid project path:Include path not found (home/ti/BIOS_6_46_05_55/packages/ti/BIOS/include)”(无效的项目路径:未找到包含路径(home/ti/BIOS_6_46_05_55/packages/ti/BIOS/include)

这是有道理的、因为此 BIOS 版本中不存在路径。

我的真正问题是、哪款产品正在尝试找到该路径? 下面是我的配置:

 

TI CGT                8.1.3

XDC 工具        3.32.1.22

SYS/BIOS          6.46.5.55

框架      3.40.2.07

IPC                    3.46.2.04 (也尝试了1.24.3.32)

EDMA3             2.12.5.29

xDAIS                7.24.0.04

 

谢谢。

欢迎提出任何建议

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chris:

    打开 CCS 并在项目浏览器中右键点击项目。 选择显示构建设置并更正您的包含选项。

    此致、
    Yordan