This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320DM8168:USB 鼠标便可实现

Guru**** 2795845 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/650511/tms320dm8168-usb-gets-hand-in-the-case-of-usb-mouse

器件型号:TMS320DM8168

您好、frind、

在4kV 接触类型 ESD 下、我面临 USB 鼠标挂起的问题。 当我在同一端口连接挂起端口时、这是可以的。 我使用了 ESD 二极管、该二极管的接触放电电压限制高达8kV。  

如果有人知道这种失败、请建议我。

谢谢、

罗纳克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ronak:

    请在 DM816x TI EVM 上测试此 USB 鼠标。 如果工作正常、则很可能是定制板的硬件故障、您应该仔细检查 DM816x 数据表和 DM816x TI EVM 设计。

    此致、
    帕维尔