This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3358:设计问题

Guru**** 2794765 points

Other Parts Discussed in Thread: AM3358

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/650619/am3358-design-questions

器件型号:AM3358

尊敬的先生/女士:

                   我正在开发一个基于您的 AM3358评估模块的电路板、对此几乎没有任何疑问、请与他们联系。

使用它的以太网 IC 您的评估板/开发板现在已过时、我们是否可以使用 Beagle Bone Black 中使用的 Ehternet IC、后者也是基于 AM3358的板。 如果是,我们执行这项决议所需的改变是什么。 这意味着我们必须开发任何以太网驱动程序、或者您网站上提供的 SDK 是否开包即用。  

我们还会在原理图完成后与您分享、以便在出现任何错误或改进区域时、您可以指出我们的问题。

希望您能快速、积极地回答问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    Linux 处理器 SDK 支持 BeagleBone Black 中使用的以太网 PHY。 您应该注意的是、它仅是10/100Mb PHY。
    2.本论坛不接受原理图审阅。 如果您需要进行审核、则必须向最近的 TI 代表提交申请。