This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DM388:DM388 CSK 中的图像覆盖

Guru**** 2794745 points

Other Parts Discussed in Thread: DM388

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/649722/dm388-image-overlay-in-dm388-csk

器件型号:DM388

您好!

我们希望使用 DM388 CSK 覆盖视频上的圈/线、并使用 IPNC RDK 3.9.1进行软件开发。

我想知道我们如何叠加视频上的圆形/线性?

此致、

UMA Shanker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Uma Shankar、

    您可以参考线绘制的面检测矩形绘制示例。
    请参阅 DM812X_FD_Draw API。
    我认为对于圆、您需要创建圆的图像并将其叠加在视频上。

    此致、
    普拉什兰特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Prashant、您好!

    感谢您的回答。

    当我们要创建圆的图像时、圆将为正方形、如果我们要进行覆层、则可以使用正方形、而不是圆形。 对于圆覆盖、矩形的边角部分应透明。

    请告诉我我们如何使用 DM388 CSK IPNC 3.9.1。

    此致、
    UMA Shanker