This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA744:QNX 自检

Guru**** 2796225 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/650369/dra744-self-test-on-qnx

器件型号:DRA744

您好!

我正在寻找  与诊断库相关的输入/参考、以测试 QNX 6.5上的硬件(DRA74X)。

我想运行自检  

1.硬件完整性
2. RAM
闪存
CPU
5.驱动程序

请告诉我们在哪里可以获得相关参考/文档。  

此致、

Amit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Amit、您好!

    我已将您的问题转发给 QNX 专家。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amit、您好!

    没有一个库或测试工具可以处理所有这些点。 用户需要将此类封装组合在一起。 适用于 DRA74x 的 QNX BSP 附带了有关在 BSP 中使用软件驱动程序的用户指南。

    1) 1)硬件完整性。 QNX BSP 中包含的许多软件驱动程序将包含一个可运行的回路或测试模式。 需要提供有关您要测试哪些模块的其他信息才能提供更详细的答案。 德州仪器提供了 Starterware 软件包、其中包含许多测试示例、可移植到 QNX。

    2) RAM。 QNX BSP 的 IPL 部分包括一个可运行的内存测试器。 为了提高内存性能、可将任何公开可用的基准测试移植到 QNX、并且/或者可以联系 QNX 以获取 QNX 上的基准测试编号。

    3)闪存。 闪存驱动程序受 QNX BSP 支持、测试过程可以像运行'd'命令一样简单。 对于完整性测试、可以执行带有校验和的写入/读取。 性能的最佳衡量标准是传输数据或运行将用于生产的用例。

    3) CPU。 对于诊断和/或自检、请提供更多详细信息。 为提高 CPU 性能、可将任何公开可用的基准测试移植到 QNX、和/或联系 QNX 以获取 QNX 上的基准测试编号。

    4) 4) BSP 中的 QNX 驱动程序通常需要测试应用程序来驱动它们。 例如、可以使用 Bonnie 测试 USB 模块和相关的软件驱动程序、也可以使用 Bonnie 测试将文件从 RAM 复制到 USB 闪存盘。 请提供更多详细信息。

    此致、

    KB