This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DM3730:USB 驱动程序

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: DM3730

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/640768/dm3730-usb-driver

器件型号:DM3730

大家好、团队、

我支持使用 DM3730的应用。

用例1。 具有 SD 卡的电路板
在安装了 SD 卡的电路板版本中、从 SD 卡引导并测试装置没有问题。  完成测试后、NAND 将被编程为代码、之后我们可以从 NAND 中启动。 DM3730的引导带设置为0b001111以从 NAND 引导、设置为0b101111以从 SD 卡引导。  

用例2。 不带 SD 卡的电路板
对于不带 SD 卡连接器的电路板版本、查看0b101111引导带、电路板将首先查看 USB、UART3、MMC1、然后查看 NAND。 将电路板连接到 PC 时、PC 会请求 OMAP3630的驱动程序。   

我们未能找到 Windows 7驱动程序。 是否有您可以引导我使用的驱动程序?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Victor:

    我建议您使用 OMAPFlash (v4.11)实用程序、该实用程序作为存档文件附加在下面的链接讨论中、其中包含一些说明:
    e2e.ti.com/.../213780

    BR
    Tsvetolin Shulev