This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA2SX:CSI-2端口可支持虚拟通道交错模式

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/640902/tda2sx-csi-2-port-can-support-virtual-channel-interleave-mode

器件型号:TDA2Sx

您好!

您能否告知 TI 的 TDA2x/TDA3x CSI-2端口是否支持虚拟通道交错模式?

提前感谢您的参与、  

Shai Berman  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shai Berman、

    是的、TDA2x/TDA3x 上的 CSI-2接收器可以支持虚拟通道交错模式。 请参阅器件"数据手册"或 VisionSDK 多通道用例。

    此致、Sujith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你。

    此致、
    Shai