This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6678:在直接 IO 模式下、四个1x SRIO 端口是否可以将数据接收到 DDR3?

Guru**** 2601915 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/650020/tms320c6678-is-it-possible-that-four-1x-srio-ports-receive-data-to-ddr3-in-direct-io-mode

器件型号:TMS320C6678

您好!

在我们的新系统中、一个 c6678通过每个 SRIO x1通道连接到四个 FPGA。

每个 FPGA 将以直接 I/O 模式将数据通过 c6678发送到具有不同地址的同一 DDR3存储器。

每个 FPGA 是否可以同时向 DDR3发送数据?

在哪里可以找到多个直接 I/O 事务的示例或文档?

此致、

阳光明媚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sunny、

    我们的团队需要一些时间来收集数据。 请给我们几天时间、我们将会与您联系。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    阳光明媚、

    处理从 FPGA 通过多个通道接收 DIO 数据包的情况没有问题。 对于多个直接 I/O 事务、我们最接近的示例是 pdk\packages/ti\drv\SRIO\examples\SRIOLoopbackDioIsr 中的 DIO 环回程序。 可从 software-dl.ti.com/.../index_FDS.html 获取最新的 PDK

    此致、
    Garrett