请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM3352 工具/软件:Linux
您好!
我对定制的 am3352板有一个奇怪的问题。 运行5至12小时后、电路板突然复位。 它使用4.4.14内核运行 openwrt。 我在 SPL 引导程序中放置了一个跟踪打印、以显示 PRM_RSTST 寄存器的内容。 它正确显示了复位原因(上电、复位按钮、重新启动命令...)。 随机复位后、它始终显示0x10 (WDT1复位)。 这是合乎逻辑的吗? 该板运行数小时。 我还在 Linux WDT 驱动程序中放置了一条迹线、以打印从上次 ping 经过的时间、它会持续显示5秒。 电路板没有其他问题(崩溃、挂起...)。
硬件问题是否可能显示为 WDT1复位(热、不稳定的电源轨电压、坏时钟...)? 有什么想法如何寻找这个问题?
此致、
Ioannis