工具/软件:TI-RTOS
尊敬的社区:
我在 C6657 EVM 上有一个奇怪的行为。
我通过 NOR 编写器将.bin.File 加载到外部 SPI-NOR、一切正常。
然后、我将此 NOR 编写器的部分集成到我的应用中、并通过以太网加载新的二进制文件。
我检查了传输的二进制文件(Byteswap ok、length ok、Data ok)。
然后、将 Bin-File 正常编程并验证至外部 SPI-NOR。
在 POR 之后,我通过 UART 看到用于调试的常规信息,但同样,该故障 Task_Create()失败。 (如果我使用 NOR 编写器独立版本、则不会发生这种情况)。
是否有任何提示需要查找?
我要事先感谢大家提出的任何建议。
此致 Martin