This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320DM8148:GP1[7-10]电压域

Guru**** 2601915 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/650121/tms320dm8148-gp1-7-10-voltage-domain

器件型号:TMS320DM8148

你(们)好

我看到 GP1[7-10]由始终为1.8V 的 DVDD_M 域供电。

我的设计中的所有其他 GP 引脚为3.3V。

那么、这些引脚电压为1.8V、我对吗?

谢谢!