This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/PROCESSOR-SDK-AM335X:流式音频时出现 I2C 错误

Guru**** 2604225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/646555/linux-processor-sdk-am335x-i2c-error-while-streaming-audio

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM335X

工具/软件:Linux

我在流式传输音频时随机遇到以下问题、然后关闭音频。

我已经在 e2e 论坛中看到过几个类似的问题、但不确定从何处开始为基于 AM335x 的定制板获取特定的答案:

omap_i2c 4802a000.i2c:控制器超时

是否有任何建议开始对此进行调试?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    第一步、请发布有关 Linux 版本和日志文件的信息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SDK ti-SDK-AM335x-EVM-07.00.00.00
    内核版本3.12
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否在示波器上捕获交易、或者在逻辑分析仪上捕获更好的交易、以便我们了解一下?  特别是我对问题似乎出现的最后交易感兴趣。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是否解决了? 如果是、请标记为"已解决"、以便我们可以关闭该主题。