This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDXIDK5718:勘误表 i922

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDXIDK5718

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/647625/tmdxidk5718-errata-i922

器件型号:TMDXIDK5718

来自 AM571x (SR 2.0、1.0)和 AM570x (SR 2.0) SitaraTm处理器芯片勘误表(www.ti.com/.../sprz436d.pdf):)

i922 DDR 控制器中 ECC 功能的可用性有限

以及 AM571x 工业开发套件(IDK)评估模块(EVM)硬件 UG (修订版 A)(www.ti.com/.../sprui97a.pdf )

5.1 DDR3L SDRAM

。。。IDK EVM 上 EMIF 上实现的 SDRAM 包含两个4Gbit (256M×16) SDRAM、总共1GB 的 DDR3L SDRAM 存储器。。。

EMIF 还包含一个连接到 ECC 字节通道的 SDRAM。

而我的下载内容是:  IDK EVM 上有三个4Gbit(256*16) SDRAM,并且无需使用连接到 ECC 字节通道的 SDRAM,因为勘误表 i922。

因此、如果我要使用8Gbit SDRAM 设计电路板、我只需在 EMIF 上使用两个4Gbit SDRAM、而无需 将 SDRAM 连接到 ECCByte 通道。 对吗?

关于 ECC,我不理解,如何决定禁用 ECC 或启用 ECC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是正确的、ECC 只能在数据写入16位 DDR 数据总线的16位份额和32位份额 DDR 数据总线的32位份额时使用。 我不理解您的问题:“关于 ECC,我不理解,如何决定禁用 ECC 或启用 ECC?”。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    BISOect、
    非常感谢。据我所知、如果我们使用启用的 ECC、我们应该将 SDRAM 连接到 ECC 字节通道。那么、什么时候应该使用启用 ECC、什么时候应该不应该?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您安装了 ECC 内存、则可以选择启用还是禁用 ECC。
    如果您没有安装 ECC 内存、则必须禁用 ECC。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Biser,

      是,我清楚如何设置该选项。 但我发现了 TMdxidk5718

    ECC 内存、我的问题是我们应该安装什么条件

    ECC 存储器? 我没有在我的5718板上安装 ECC 内存,我对此有点担心。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    博城

    如果不需要 ECC、则无需安装额外的 SDRAM。

    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tom、
    非常感谢!