This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TMDXIDK5718:XDCTools 版本查询

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/640356/rtos-tmdxidk5718-xdctools-version-query

器件型号:TMDXIDK5718

工具/软件:TI-RTOS

你(们)好

我正在使用 XDCTools V3.32.01.22:
是否有方法在编译时确定 XDC 工具的版本?

此致、
Markus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    RTOS 团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是希望能够从软件中读取 XDC 版本、还是只希望确保使用正确的版本构建 XDC 版本。 在 CCS General 标签页下的工程的 Build Properties 中、如果你转到 RTSC 标签页、你可以看到配置的 XDC 工具。

    此外、您还可以转到 windows ->首选项-> Code Composer Studio ->产品-> RTSC 并强制使用编译或新建项目创建中应使用的版本。

    请参阅此处的 XDC 用户指南:
    www.ti.com/.../spruex4.pdf

    此致、
    Rahul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Rahul

    感谢您的回答。
    我试图从我的软件中找到 xdctools 版本。
    我发现每个模块都有一个符号常数"XDC_ "__vers"。
    这更好、因为我只需要检查 XDC 定义的某些结构的兼容性。

    此致、
    Markus