This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/AM3352:USB BABBLE 错误

Guru**** 2601915 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/650402/rtos-am3352-usb-babble-error

器件型号:AM3352

工具/软件:TI-RTOS

您好!

我们需要在下方确认 AM335x 的 USB Babble 错误。

1:当出现 BABBLE 错误时、AM335x 是否会关闭 VBUS 输出?
2、在这种情况下不会出现 VBUS 错误?

此致
Paddu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    RTOS 团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我搜索了 USB 驱动程序代码:

    案例 HCD_BABBLE_ERROR:

    USBHCDTerm (ulIndex);
    USBHCDDeviceDisconnected (ulIndex、ulInstance);
    UsbPhyOff (ulIndex);
    USBReset (g_USBInstance[ulIndex].uiSubBaseAddr);
    G_sUSBHCD[ulIndex].EventInfo.ulEvent = USB_EVENT_BABBLE_ERROR;
    G_sUSBHCD[ulIndex].EventInfo.ulInstance = ulIndex;
    G_sUSBHCD[ulIndex].pClassDrivers[g_sUSBHCD[ulIndex].iEventDriver]->pfnIntHandler (
    &g_sUSBHCD[ulIndex].EventInfo);
    中断;


    USBHCDTerm ()内部

    //
    //断开 USB 总线的电源。
    //
    USBHostPwrDisable (g_USBInstance[ulIndex].uiBaseAddr);

    此致、Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="paddu2017"]
    1.当出现 BABBLE 错误时、AM335x 是否关闭 VBUS 输出?[/引述]

    是的、当发生 BABBLE 条件时、AM335x USB 控制器将把 USBx_DRVVBUS 引脚驱动为低电平、这将关闭 VBUS 输出。

    [引用 user="paddu2017]2. 在这种情况下、不会出现 VBUS 错误?[/QUEREST]

    我无法访问 USB 控制器内部的 SoC、但在 BABBLE 条件下从未发生 VBUS 错误。