This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSEVM6678:6678EVM - DDR3 VTT 终端

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/639237/tmdsevm6678-6678evm---ddr3-vtt-terminations

器件型号:TMDSEVM6678

您好!

关于6678 EVB 设计:您能否详细说明 VTT 终端使用39.2 Ω 的原因。

布线阻抗为50 Ω 、RPVT-45.3 Ω。

此致、

Amir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Amir、

    我已将您的查询转发给硬件设计专家。 他们的反馈应发布在此处。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amir、

    这是设计团队选择的值、用于所有器件设计验证和时序关闭仿真。  它是必须在我们支持的拓扑中实现的值。

    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tom、

    感谢您提供相关信息。

    Amir