主题中讨论的其他器件: TCI6638K2K、 66AK2H14、 66AK2H06
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
CCS:7.2.0.00013
我有一个66AK2H12评估板。 我还有一个基于评估板参考设计的客户板。
评估板使用评估套件附带的子板连接到 CCS。 GEL 文件自称为 TCI6638K2K GEL 文件版本1.8。
对于客户电路板、我有一个560 POD、Blackhawk。 我已修改 GEL 文件以与此卡配合使用: SDRAM 配置稍有不同。
这两个卡都初始化并运行软件、我可以访问存储器、尽管存在一些差异。
我看到、当客户电路板初始化时、GEL 文件会报告:
SET_PSC_STATE…… 超时错误#03 PD=2、MD=9!
SET_PSC_STATE…… 超时错误#03 PD=29、MD=50!
导致这种情况的原因是什么、会产生什么影响? 我注意到、我无法完成 min_emacTCPExample 的初始化和运行: 这在评估板上运行、但在客户板上、它在初始化中途挂起、等待与 SERDES 初始化相关的信号。 这是否与 PSC 初始化错误有关?
请注意、客户电路板确实运行 uboot、以太网已知可以正常工作。 但是、我们需要从 u-boot 和 Linux 过渡到 RTOS; u-boot 位于闪存中、这在该电路板上很容易证明。 但是、我们的客户需要 RTOS; 我们的目标是在电路板上运行此测试并验证 TI-RTOS 下的网络连接。
另一个观察结果/差异: EVAL 板出现 SECCTL[旁路]= 0x00000000、而客户板显示0x00800000。 报告的 PLL 初始化步骤看起来不同、但 PLL 寄存器中的最终结果看起来相同。 请告诉我、您是否需要有关此问题的更多详细信息以提供答案。
谢谢、
Tim