This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TMS320DM8147:RDK3.8.0是否适用于 dm8147?

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/641002/linux-tms320dm8147-is-rdk3-8-0-suitable-for-dm8147

器件型号:TMS320DM8147

工具/软件:Linux

大家好

我的平台是 DM8127、RDK 是 rdk3.8.0。

我想知道 RDK3.8.0是否适用于 dm8147?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tim、

    IPNC RDK 3.8.0 (内核2.6.37)也适用于 DM814x 器件:

    arago-project.org/.../

    而 IPNC RDK 3.3.x (内核4.4.x)仅适用于 DM8127、DM38x 和 DM36x 器件。

    此致、
    帕维尔