This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TDA3XEVM:在 Vision SDK 3.1版本中支持温度传感器 TMP102

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/640661/rtos-tda3xevm-support-for-temperature-sensor-tmp102-in-vision-sdk-3-1-version

器件型号:TDA3XEVM
主题中讨论的其他器件:TMP102

工具/软件:TI-RTOS

您好!

我使用的是 VISION SDK 版本3.1。 我需要将温度传感器 TMP102集成到 VISION SDK 中。 我们是否在 SDK 中支持该温度传感器。 我在 EVM 原理图中找到了 TMP102、但在 SDK 中找不到支持代码。

如果有支持、请 您说出路径。 如果不是、请提供我可以参考的位置的建议。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jishana、

    我已将您的问题转交给 VisionSDK 专家。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jishana、
    遗憾的是、温度传感器未集成为 Vision SDK 的一部分、我们迄今已试用过视频传感器、雷达和超声波。
    但从硬件和接口的角度来看、没有限制集成温度传感器 TMP102。
    我们在 TDA3x SoC 上提供了几个外部接口、例如 I2C、UART、SPI、VIP 和 CSI2端口、通常用于从外部传感器收集数据。 根据数据速率的不同、可以使用 TDA3xx SoC 的 I2C 或 UART 来连接温度传感器 TMP102。
    供参考、我们已将 VIP/CSI2用于视频、将 CSI2用于雷达、并将 UART 用于超声波传感器接口。

    此致、Shiju