请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
工具/软件:TI-RTOS
将 am572x idk 板与 CCS 7.3一起使用时、我将 SBL 和 Nimu_BasicClientExample_idkAM572x_armExampleproject TI RTOS 应用刷写到板载 QSPI 闪存中。 电路板启动正确、NIMU 示例应用工作正常。
每次电路板上电时、SBL 都会复制 Nimu 应用并启动应用。 不过、这是正常情况、我无法加载新的程序映像以使用 CCS 进行调试。 CCS 可以连接到 A15内核,但加载程序不会在 main()中停止,程序执行失败。
感谢您的关注。