器件型号:TMDXLCDK138
大家好(包括 TI 和 MathWorks)
我正在与 Simulink (MATLAB 2015)和 CCSv5.5合作、为 OMAPL138LCDK 生成代码。 在阅读了大量文档和论坛之后,我成功地使用 Simulink 配置了 MATLAB 以生成代码。我想知道为什么 TI 或 Mathworks 没有记录需要执行的步骤。
无论如何、我拖动一个 ADC 块、然后在 Simulink 新模型中拖动一个 DAC 块、该 DAC 块具有默认配置(8kHz 采样率和每帧样本数64)。在构建模型后、所有参数都将设置。生成.out 文件。
之后、我在 CCS 中创建了一个新的目标文件并连接了我的板、然后加载了 Simulink 生成的.out file.it、在音频源连接到 LINEIN 端口时、它将加载到板上、恢复后不会从 Lineout 输出。
我使用生成的 CCS 版本.out 重新检查了目标配置、它工作正常。因此、我确信问题是 Simulink 生成的.out。 然后、我在线路输出端连接了2W 便携式扬声器、在线路输入端连接了音频源。再次构建文件后、扬声器输出非常低、几乎可以忽略不计。我认为这可能是由于 ADC 增益造成的、因此在 ADC 和 DAC 之间添加了增益块(12dB)后、它就可以了 显示了相同的响应。
尝试了很多东西、例如更改增益、采样率等、但都没有成功。
此外,当我为 C6713 DSK 创建另一个模型时,ADC 后跟 DAC.从 Simulink 为 C6713 DSK 生成的.out 文件使用 MATLAB Simulink_CCSV5.5正常工作。
现在、从这里我可以确定问题是在 Simulink 中连接 C6748块、或者其他问题。
如果这里有人解决了这个问题,请在这里提供帮助。
此致
更确切地说