This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C5545:TMS320C5545

Guru**** 2601915 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/649846/tms320c5545-tms320c5545

器件型号:TMS320C5545

正在寻找与 TMS320C5545类似的 DSP、但 I/O 数量更高 、大约为140、大约为150MHz

我们是否有这样的器件/解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,Eli
    我看到您通过离线联系了我们的营销团队。
    如上所述、此处列出了要查看的 C55x 较新处理器系列
    www.ti.com/.../overview.html

    如果您有后续问题、请告知我们。

    此致
    Mukul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、我已检查但未找到此类器件、因此在通知客户之前、我想与 TI 专家再次进行检查
    B.此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,Eli
    您是否考虑过5505和5517。
    两者均提供150MHz (C5517的频率高达200MHz)、并且封装和 IO 数大于5545。
    可用的 IO 数量将取决于您在应用中使用的其他外设。

    此致
    Mukul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Mukul

    对于当前产品、他们使用旧 的 C5504、对于新项目、他们需要更新的器件和 Lowe 成本解决方案。

    C5505/5517是诸如 C5504的旧器件。

    C5545是成本更低的新型器件。

    根据您的反馈、这些是我们唯一的解决方案。 对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,在 C55x 空间中,这些是可选的。
    如果 c5517性能、集成和 IO 不满足要求、我们产品系列中的下一个选择是查看 AM335x 或 C674x 系列、但这显然是一项重要的代码迁移工作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我要补充的是,5517是比较新的。 我们在市场的后期推出了5545,但从设计的角度来看,它们彼此非常接近。 它们同样得到软件(CSL)的良好支持、并且都有最新的 TI 参考设计。
    客户在近期和即将推出的设计中都使用了这些器件。

    5545显然成本更低,最独特的是仅采用7x7 mm DSP 封装,因此它非常独特,需要占用较小的空间。