This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM3358:UART4引脚多路复用

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/640887/linux-am3358-uart4-pinmux

器件型号:AM3358

工具/软件:Linux

大家好
 
这与 AM335X 数据表 UART4配置有关  
如果您在此处看到 UART4_RXD、则可以在引脚 E18、E17以及 T17和 U17的器件树中配置 UART4_TXD、如绿色和红色圆圈所示
我的疑问:
  • 是否可以在器件树中将引脚 E18、E17上的 UART4配置为 RS232、将引脚 T17、U17上的 UART4配置为 RS485、或者您是否认为这是不可能的

假设我们将 E18、E17连接到 RS232 phy 芯片、将 T17、U17连接到 RS485 phy 芯片组

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不可以、这是不可能的。 您只能使用一个具有给定外设的引脚多路复用器集。 Pinmux 无法即时切换。