This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/AM5728:同步 PCIe RC 和 EP 配置

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/650282/rtos-am5728-simultaneous-pcie-rc-and-ep-configuration

器件型号:AM5728

工具/软件:TI-RTOS

由于 AM5728有2个 PCIe 子系统 PCIESS1和 PCIESS2、我是否可以通过任何方式将 PCIESS1、RC 和 PCIESS2配置为 EP 并在 RC 和 EP 之间执行回路测试

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    RTOS 团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您使用的是什么 EVM? TI GP、IDK EVM 或您自己的电路板? 对于 AM5728,有两个独立的 PCIe 子系统,您可以将其配置为具有两个通道的 PCIESS1。 或者、每个都有一个通道。 TI GP、IDK EVM 仅具有 PCIEx1连接器、因此我们无法以这种方式测试环回。

    如果是您自己的电路板、并且每个 PCIe 子系统都有单独的 x1连接器、则可以对其进行测试。

    此致、Eric