请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320DM8147 工具/软件:Linux
您好!
我使用的 是4个 MT41K256M16TW 芯片、每个芯片为512MB。 我使用的是 DM8147处理器。
2个512MB 芯片,每个使用内存控制器0。 芯片选择0。 因此、1GB 通过芯片选择0连接到内存控制器0。
2个512MB 芯片使用内存控制器1芯片选择1。 因此、1G 字节通过芯片选择1连接到存储器控制器1。
我想检查需要配置哪些寄存器来支持上述2GB 配置。 在论坛上、我了解需要对 Lisa 寄存器进行编程。
我想找出 SDRC_ADDR 和 SYS_ADDR 位的正确值。 有4个 Lisa 寄存器。 我是否需要更新所有内容、因为我有4个512MByte 的芯片。
是否有人可以共享针对上述用例的经测试的 Lisa 寄存器配置。
是否足以更新 u-boot 或是否还需要为此更新内核?
感谢你的帮助。