This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DM385:调试 WIS-streamer 应用程序

Guru**** 2601915 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/649528/dm385-debugging-the-wis-streamer-application

器件型号:DM385

我希望能够单步执行 WIS-streamer 应用程序;特别是、我想使用 gdb 在 GetAVData 和 VideoOpenFileSource::readFromFile 中的断点设置和停止、但调试器似乎不想这样做。  我想知道这是否是因为 WIS-streamer 与 liveMedia 和 Appro_interface 库链接的方式。  有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    要调试 GetAVData 或 VideoOpenFileSource:readFromFile,您要做什么?

    GetAVData 是 Appro 接口的 API。 因此、您无法使用 WIS-streamer 对其进行调试。

    此致、
    普拉什兰特
    Pathpartner Technology Pvt. Ltd.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想逐步了解 RSTP 服务器如何从共享存储器缓冲区中提取数据。  我最终意识到、我没有在断点处停止的原因非常简单:我没有启动客户端来调用数据、因此从未调用过代码。  在我修改了 Makefiles 以确保 Appro 界面是使用符号(并调用客户端)构建的之后、我能够单步执行代码。  注意:您的语句不正确:您只能从 WIS-streamer 调试 Appro 接口、因为它由 WIS-streamer 作为静态库链接以与 McFW 通信。