This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TMDXIDK5718:触摸屏在 IDK LCD 套件上无法正常工作

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/640875/linux-tmdxidk5718-touchscreen-not-working-on-idk-lcd-kit

器件型号:TMDXIDK5718

工具/软件:Linux

您好!

我们可以看到显示屏、但显示屏上的触摸屏不响应触摸。  

我们有这个运行 TI AM 57x 处理器 www.ti.com/.../tmdxidk5718的 TI 开发板。

我们将可选触摸屏连接到 www.ti.com/.../tmdxidk57x-lcd。

我们使用的是最新的 TI SDK v4.01.00.06 RT Linux ti-processor-sdk-linux-rt-am57xx-evm-04.01.00.06。

请告诉我我们是否缺少任何内容、或者是否需要更改任何配置才能在触摸屏上启用触摸功能。

请注意、如果我连接了鼠标、我可以在显示屏上导航、但只有触摸屏无法正常工作。

此致
Aosh Naik。