请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM3358 AM3358入门套件在功耗方面是否适合用作手持设备的原型?
挂起模式下的功耗是多少? 和完全唤醒操作模式下运行?
在 http://processors.wiki.ti.com/index.php/AM335x_Starter_Kit_Battery_Pack 中、 "我们的有限实验表明电池可以持续4-5小时。 ”是坏消息。
那么、建议 使用哪种稳定的锂离子电池、这样它可以持续12小时?
AM3358入门套件是否采用 电容式触摸屏而不是 电阻式触摸屏?
AM335x 入门套件是否随 AM3358BZCZ 提供?
或者、我是否应该使用现成的电容触摸屏(如新天堂)粘附 Beagle Board Black? 是否在 Beagle Board 上具有软件完全功能?
Beagle Board Black +触摸屏在功耗方面是否优于 am3358入门套件? 挂起模式下的功耗是多少? 和完全唤醒操作模式下运行?
欢迎提出任何建议!
Hai ++