请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM3352 您好!
我遇到了这样一个问题:当 SPL 中出现位翻转时、器件无法启动。 我想知道在启动时将 SPL 从 NAND 复制到 SRAM 的过程中、是否会对 ROM 代码进行任何 ECC 校正? 我在 u-boot 中使用了"nand biterr"命令来模拟客户报告的问题。
谢谢、
爱迪生
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我遇到了这样一个问题:当 SPL 中出现位翻转时、器件无法启动。 我想知道在启动时将 SPL 从 NAND 复制到 SRAM 的过程中、是否会对 ROM 代码进行任何 ECC 校正? 我在 u-boot 中使用了"nand biterr"命令来模拟客户报告的问题。
谢谢、
爱迪生
您好、Biser、
我在收集了足够的线索并解决了这个问题后、对该论坛进行了进一步的研究。 下拉 SYSBOOT[9]解决了我的器件型号之一、但不适用于 尺寸为224的 Micron MT29F2G~。 对于我的两个器件、我都使用 BCH8。
以下是我的问题的两个有用参考:
https://e2e.ti.com/support/arm/sitara_arm/f/791/p/441613/1584109
https://e2e.ti.com/support/arm/sitara_arm/f/791/t/262572
谢谢、
爱迪生