This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3354:IO 问题

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: LM45, AM3354, OPA320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/649985/am3354-io-questions

器件型号:AM3354
主题中讨论的其他器件:LM45OPA320

您好!

 

我支持的客户是 在电路板上使用 AM3354、并使用其中一个模拟输入来读取 LM45温度传感器。

之间没有缓冲放大器(电荷桶)。 AM3354的模拟输入是否具有内部缓冲器、或者是否建议添加外部缓冲器?

 

其次、AM3354 IO 引脚的最大灌电流是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我不熟悉 LM45输出属性、但您必须注意、AIN 引脚在任何时候都不应使用高于 VDDA_ADC 的电压进行驱动。 在标准用例中、这是1.8V 的最大输入电压。

    在您的第二个问题中、请查看器件数据表中的直流电气特性。 引脚输出电压(VOH 和 VOL)在特定灌电流/拉电流下指定。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Biser、

    我检查了 AM3554的 TRM。

    第1829页显示了 ADC 的 Blovk 图。

    ADC 前面没有内部缓冲放大器、因此我建议客户使用外部缓冲放大器(OPA320)

    该运算放大器的工作电压为1V8。