This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSICE3359:电路板问题

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/640755/tmdsice3359-board-issues

器件型号:TMDSICE3359

您好!

我有5个 ICE 板存在硬件问题:

 -有一个法院电路来处理它的权力

 -两个,无指示灯电源,无引导

 - 一个开始(不启动),可能是在 GPIO 短切之后。

 一个 USB 不再工作了。

它们主要用于开发 PROFINET 协议和运行测试认证。

是否可以更换这些主板?

提前感谢

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请联系您的电路板供应商。 这些问题无法通过 E2E 论坛解决。